This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:是否可以通过 NR/SS 引脚调节输出电压? NR/SS 是否持续采样?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94, TPS7A96
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321276/tps7a94-is-vout-adjustable-through-the-nr-ss-pin-is-nr-ss-continuously-sampled

器件型号:TPS7A94
主题中讨论的其他器件: TPS7A96

您好!

对于当前设计、我想从我们的简单 LDO 转到 TPS7A94。 我们很关注噪声、TPS7A94似乎具有出色的 PSRR。

我们对 Vout 的要求包括1.8V 标称输出、其中 Vout、min ~1.4V 和 Vout、max ~2.2V。

在"简单"LDO (实际上是 TI 的 TLV75801)上、我们能够通过 FB 引脚和外部数字电位器(用于调节下拉电阻 Rpd)成功调整电压。 阅读 TPS7A94数据表后、似乎我们可以使用类似的方法、但我们将调整 NR/SS 引脚上的电阻。

具体来说,这是我计算必要电阻:Vout/I,nrss=[2.2,1.4]/150U=[14.7k,9.3k] ,我在这里选择一个[max,min]目标电压并计算相应的电阻。

对于是否可以实现、我最关心的问题是……NR/SS 引脚是持续采样还是仅在启动时采样? 如果持续对电压进行采样、我假设 NR/SS 引脚上的外部调整电阻将通知器件调整电压。

请帮助解决此问题。

谢谢。

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这应该没问题。  内部电路本质上是模拟电路。  您可以动态地更改 NR/SS 电阻、并看到对 Vout 的相应影响、如所示。  请注意、NR/SS 电容器是实现最低噪声性能所必需的、但对该电容进行充电或放电会减慢使用数字电位器从一个 Vout 转换到下一个 Vout 时在输出端看到的变化。  此外、请注意 NR/SS 引脚对噪声敏感、因此请仔细选择您的元件并布局 PCB、以使不必要的噪声不会耦合到此引脚。

    如果您需要超过1A 的电流、可以考虑 TPS7A96、它是 TPS7A94的直接替代产品、但 TPS7A96支持2A 电流、而 TPS7A94则支持1A 电流。

    谢谢。

    斯蒂芬