This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28084:电流模式反馈中的 CTRL 和 CS 角色

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28084, LM25019, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318342/ucc28084-ctrl-and-cs-roles-in-the-current-mode-feedback

器件型号:UCC28084
主题中讨论的其他器件: LM25019TL431

您好!

这是我第一次全面设计隔离式电源。 我为管理所有的设计约束感到很纠结:磁性元件、电源、斜坡补偿、隔离式反馈等。
我难以理解用于控制 UCC28084上 OUTA 和 OUTB 占空比的完整事件链。 我会尽我所能解释我认为正在发生的事情、非常感谢任何指导或纠正。

我尝试实现的设计是:
UCC28084
功率:0.5 - 5.0W (标称值1.0W)
输入电压:12-48V (标称电压为24V)
VOUT:隔离式5V (推挽)
VDD:由 LM25019提供的10V 辅助电源(这是提供给 R.p 的电压、通过 PS2801-1光耦合器的输出电流设置 CTRL 电压)
F.SW = 600kHz (我希望在我的理解更加强大时调整此值以获得斜坡补偿/效率)
使用 TL431和 PS2808-1光耦合器的隔离型 II 反馈(9 mA 二极管电流为1.75 < CTR 1 mA < 2.85、10 mA 通过偏置电阻器接入 TL431的阴极)
Coilcraft HPH1-1400L、在初级侧使用4个绕组、在次级侧使用2个绕组、匝数比为2:1
FDT86246功率开关 MOSFET


我使用了 SLUA584A 为 R.F = 499 Ω(R.ramp)和 R 设置了一个合理的值。 CS = 1.13 Ω
我正在尝试使用许多资源(TI SMPS Comp 速成、Ridley Designer 系列 XV:使用 TL431进行设计以及许多其他资源)
为了启动斜率补偿、我需要首先定义功率级。 我难以定义功率级的增益 A.VC。
我对它的理解是、输出降压电感器(指初级)的上升电流斜坡通过 MOSFET 和 R。 CS 创建电压斜坡
从5* I.set*R.f (在本例中为150uA * 499 Ω= 0.075V)添加额外的"下斜率"电压斜坡
该电压斜坡应在0.47V 以下峰值作为 CS 引脚的最大输入信号
此电压斜坡+ 0.3V (来自功能方框图)与 CTRL 电压*(60/(60+80)= 0.429*V.CTRL 进行比较。
我不完全理解的一点是、0.47V + 0.3V = 0.77V 是 PWM 比较器的最大 CS 输入。
但这意味着我的控制电压不能大于0.77 / 0.429 = 1.80V (这是真的吗? 如果是这样的话、我的10V 辅助电源也许对于光耦合器来说太大、使 CTRL 电压变得足够低?)
数据表中的电流感应增益是否小于等于 CTRL 信号上分压器反相的等效值1.9 < A < 2.5V/V? 1/0.429 = 2.33那么这是否仅占电阻器容差的1%?
数据表中 CTRL 至 CS 失调电压是什么意思? 0.70V 标称值(最好在方框图中将其添加为0.3 Vref 的额外偏移?)

我尽量组织这种信息,我可以,但随着我的一些洞了解我可以读出我已经有点乱。 我希望这能让我们了解我的理解水平,并有人能帮助我在那里得到其余的方法。

提前感谢您的时间和评论。 此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    1.V_CTRL 将由光耦合器电流进行设置、以调节输出电压(通过 VDD 和 CTRL 之间的电阻器)。 10V 辅助电压是一个很好的价值。

    2.电流感应增益只不过是 VCTRL/VCS。 您还可以使用分压器和+0.3V 来估算它。  

    当 VCS=0V 时、CTRL 至 CS 偏移不为任何内容、但 VCTRL 除外。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    非常感谢您的答复。 如果我想、我只想问几个澄清问题:

    这是合理的,并同意我的理解。 我遇到的一个问题是、我知道 CTRL 引脚上的稳态电压会怎样设置我的标称输出5.0V。我尝试在开环中运行 UCC28084、而输出没有光耦合器反馈、 在 VCC 和 CTRL 之间使用电位器、看看我是否能找到使输出值达到5.0V 的 CTRL 电压。这是正常的方法吗? 我担心可能会损坏开环中的某些元件、例如推挽配置可能存在磁通不平衡、电流模式控制应该有助于防止这种不平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    如果要在开环中测试 IC、可以使用 VCC 的电位器。 确保 VDD 由高于 UVLO 的电压供电。 使用 RT 电阻器设置开关频率 fsw (查看数据表)。 您可以将 ISET 悬空、对于 VCS 引脚、您可以在 VCC 上连接一个电阻器(查看数据表中的典型值 VCS)。  

    预期结果是输出 A 和 B 具有1V 高电平状态(见下文)的 PWM 脉冲、其中 fsw 由 RT 设置。

    谢谢你。