This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:什么是准时以及为什么 EVM 上的频率小于数据表中的值。

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318003/lmg2100r044-what-is-ontime-and-why-is-the-frequency-on-evm-smaller-than-datasheet

器件型号:LMG2100R044

大家好、

我的客户收到了 EVM、想知道 EVM 上的频率为何较低。

100kHz~500kHz 与1MHz 之间的关系。

第二个问题是此 IC 的最短导通时间是多少?

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Luke、

    由于 EVM 散热、EVM 的开关频率较低。 该器件可以在更高的开关频率下进行开关、但开关损耗 会随着开关频率的增加而继续升高(假设采用硬开关)。 如果该器件保持软开关模式或管理热性能、该器件甚至可以使用 EVM 以更高的开关频率进行开关。  

    关于最短导通时间问题、我将与我们的系统工程师核实、并在下周同一时间再见。

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您对此作出的答复。

    请检查此器件的最短导通时间。

    "我知道你在想什么吗?" >"硬开关"和"软开关"。 任何描述该内容的材料都将会很有帮助。

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Luke、

    我仍在等待同事就最短时间的询问作出回应。

    硬开关是指器件必须使用驱动器提供的电源才能导通。 这是因为要将其导通、必须对 Coss 电容放电。 软开关是指器件的 Coss 电容通过正常运行被系统的另一部分放电。 在 EVM 等降压转换器中、当未连接负载时、低侧和高侧 FET 均可进行软开关。 在 EVM 等降压转换器中、 一旦连接负载并将负载上电、高侧 FET 就会开始硬开关。 由于降压转换器中的低侧 FET 的运行、它仍将处于软开关状态。

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Luke、

    我曾 和我们的系统工程师讨论过这个器件。 最短导通时间为 典型值10ns。

    此致!

    凯尔