Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LMG3522R030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3522R030 主题中讨论的其他器件:LM5156、
团队、
客户希望通过模拟控制器使用 LMG35xxx 驱动器实现升压。
假设将 LM5156用作控制器、您会在 LM5156和 LMG3522R030之间建议使用哪种驱动器电路?
我曾尝试检查不同的基于 LMG35xx 的 TIDA/PMPS、但似乎经常使用由 MCU PWM 驱动的 ISO7xxx 输出(由12V 辅助电源供电):
https://www.ti.com/reference-designs/index.html?login-check=true#search?login-check=truesearchkeywordLMG3522
您是否有关于模拟控制器的"直接"驱动的示例?
提前感谢、
安东尼