This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C24:使用 SYNC 的最小软件频率

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313777/tpsm846c24-minimum-sw-freq-using-sync

器件型号:TPSM846C24

如果使用外部振荡器驱动 SYNC 引脚、对于 SW 频率而言、230kHz 是否过低? (SW 频率的最小规格为300kHz、但这可能是由于使用内部振荡器时该器件可使用的"Rt"值范围受到限制所致)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPSM846C24器件可与±20%由 RRT 设置的自由运行频率的外部时钟同步。  SYNC 频率范围为300kHz 至1MHz。  

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在忽略该问题、另一个问题是同步输入的特性是什么? 未提供输入阻抗或电容的详细信息、仅给出高/低阈值。 我们是否可以使用额定1mA 10pF 负载的 XTAL 振荡器驱动 SYNC 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    塔哈尔今天出去了。 他将在明天之前对此作出回应。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcello、  

    您能否发送计划使用的 XTAL OSC 的数据表、以便我确认?  

    您的第一个问题得到了解答吗?  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件 是微芯片 MEMS 振荡器、DSC6001JI1B-460K800T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcello、  

    那应该这样做。  

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、忘了说我们有两个 并联的 TPSM846C24MOLR、所以该振荡器将驱动两个同步输入。 这样仍然可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那应该这样做。