This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:在无 ZCD 绕组的情况下运行?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28051, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320829/ucc28051-operate-without-zcd-winding

器件型号:UCC28051
主题中讨论的其他器件: UCC28056

UCC28051是否可以在没有 ZCD 绕组的情况下工作?  如果是、示例会有所帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28051被设计成使用一个来自升压电感器的 ZCD 绕组。  但是、如果您想设计一个不需要辅助绕组的转换模式 PFC、我建议使用 UCC28056。  您可以在以下链接中找到 UCC28056数据表。

    https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28056

    此致、