This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:当 VIN 电压低于 VINDPM 时

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321053/bq25720-when-vin-voltage-below-vindpm

器件型号:BQ25720

您好、专家:

如数据表中所述、当 VIN 电压低于 VINDPM 时、充电器将降低充电电流。 但我发现、如果 VBUS 低于 VINDPM、那么充电器将停止 调节。  它是否远低于 VINDPM、那么充电器将停止 调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    1.充电器停止调节的原因是什么? 输入电流、充电电流、系统电压等等?

    2.您看到问题的 VBUS 电压是多少?

    3.您的 VINDPM 电压设置是什么?

    4.提供寄存器映射。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    我想知道、如果 VINDPN 设置为13.5、但 在纯交流模式下仅在 VBUS 上提供5V 电压、充电器会有何行为? VSYS 会下降吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、VSYS 将超出稳压范围、并在充电器处于 VINDPM 状态时下降。

    此致、

    穆尼尔