This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:我们按照典型的实现,发现 IC 可以'进入关断模式,因为 enab 引脚始终为低电平,现在如果我们要启用关断模式,我们应该如何连接 enab 引脚?

Guru**** 2553450 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的理解是正确的、如果 enab 始终被拉低、那么电量监测计将无法进入关断模式。 我建议遵循 BQ27Z746EVM 原理图有关如何连接 ENAB 引脚的参考设计、请参阅下图。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonny、您好、我看到接地电阻是可选的、如果我们只是断开 ENAB 引脚、它将如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不确定"断开 ENAB 引脚"的意思是什么、但您不能让 ENAB 引脚悬空。 如果 ENAB 悬空、那么您将无法将 ENAB 下拉至低电平以退出关断模式。 请参阅以下 e2e 主题。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonny、如果我们使用电源使监测计退出关断模式、我们可以直接将 ENAB 引脚悬空吗? 或者仍会有其他影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您使 enab 悬空、除了失去退出某些功耗模式的能力外、不应出现任何其他影响。  

    此致、  

    Jonny.