This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460:Flybuck 转换器

Guru**** 2506345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317531/lmq61460-flybuck-converter

器件型号:LMQ61460

大家好、支持团队。

我正在考虑一个生成正负电源的电路。
我认为磁通降压转换器是可以设计的最小电路、我认为可以使用具有 FPWM 功能的器件来设计它。
下面简要概述了该电路。

输入电压:5V-15V
输出电压:±18V
输出电流:1A

你认为这是可能的吗?
不过、当前面临的挑战是找不到出色的耦合电感器或 Flybuck 变压器。 如果您有任何产品可以推荐,请告诉我。
如果您能告诉我其他产品使用此器件可能的话、这将非常有帮助。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为对于 Fly-Buck 而言、1A 的输出电流有点大。   

    您可能需要了解更多传统反激式设计。

    您可能还需要在 TI 网站上查看适用于您的特定应用的完整设计。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭这个帖子。

    如果您需要更多帮助、请打开新帖子。

    谢谢