This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100-R2

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ78350-R1A, BQ34Z100-R2, BQ34Z100, BQ76940, TIDA-010030, BQ76200, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320072/bq34z100-r2-bq34z100-r2

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ76952BQ78350-R1A、BQ7830、 BQ34Z100、BQ76940TIDA-010030BQ76200BQ7718

您好!

我正在为各种电池组设计电池管理系统。  堆叠将为4节、10节和14节电池、我希望拥有一个包含总体 SKU 的单板。  BQ76952似乎非常适合、但我还需要一个电量监测计。 电池电量大约为250Ah、因此 BQ78350-R1A 似乎非常适合容量应用。

但从数据表来看、似乎是针对 BQ769x0系列 AFE。 我喜欢它通过 I2C 与 AFE 进行连接的方式、并且在 AFE 上使用库仑计数器、从根本上似乎控制着 AFE。  我可以使用 BQ769x0、但由于它们的封装尺寸不同、我需要三个 PCB。 并非最佳

问题1:  BQ7830是否可以与 BQ76952配合使用? 如果是、您是否有参考原理图?

在另一个有关 BQ76952的论坛中、推荐使用 BQ34Z100-R2。  它具有不同的接口、似乎具有自己的库仑计数器、并与 AFE 共享感应电阻器。  似乎有点冗余、但如果它是一个好的解决方案并允许使用单个 PCB、那么我可以使用它。 7000Ah 是结束杀死,但再次,如果它的工作。

问题2:  是否有使用 BQ34Z100和 BQ76952的参考设计?

如果有其他解决方案,这一特定的应用,我非常开放的想法!!!

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    q1)在监测组中循环以提供建议。

    Q2)很遗憾、下面没有仅带有 BQ76940的 BQ76952参考设计、链接如下。

    TIDA-010030参考设计| TI.com

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、John!

    我在另一个 E2E 帖子中已回答过。

    只是想在此基础上添加一个小注释:

    Unknown 说:
    在另一个有关 BQ76952的论坛中、推荐使用 BQ34Z100-R2。  它具有不同的接口、似乎具有自己的库仑计数器、并与 AFE 共享感应电阻器。  似乎有点冗余、但如果它是一个好的解决方案并允许使用单个 PCB、那么我可以使用它。 7000Ah 已经结束终止,但再次,如果它的工作。[/报价]

    是的、两者都有库仑计数器、但 BQ34Z100使用阻抗跟踪算法、该算法会考虑远超库仑计数的情况、以提供准确的监测。 它可以根据温度/负载等计算电池的阻抗及其受到的影响、以便提供比监测算法更简单的方法更精确的 SoC 和 SoH。  

    BQ76952没有任何算法、因此您可以根据器件提供的所有信息实际创建自己的算法。 但它可能不如 Impedance Track 监测计准确。 如果有更详细的问题、Evan 和监测计团队可以为您提供哪些帮助。

    TIDA Evan Shared 也是一个很好的资源、有助于了解如何设置这些工具。 它与 BQ76952也非常相似。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的支持!! 我下载了 TIDA-010030参考设计。 我假设 BQ7718的方框图不正确、因为我在原理图中没有看到它们、正如 Luis 提到的、BQ76952具有内置保护、因此我认为我不需要。 您同意吗?  我还将深入了解 BQ76200、因为这是一种新产品组合!

    再次感谢!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    忽略 BQ7718上的注释。 我没有看到包含这些器件的其他原理图页面。  对不起!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    不用担心! 另外、BQ76952实际上还集成了高侧 N-FET 驱动器。 因此不需要 BQ76200等芯片。

    是的、如果您不需要单独的次级保护、则无需 BQ7718。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    感谢您和 Evan 的全力帮助。  在我完成设计后、您的团队是否愿意查看原理图?

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、这非常好! 你只需要创建两个线程,一个用于 BQ76952和一个用于 B34Z100所以 Evan 的团队,我可以查看每个组件.

    祝您设计顺利!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙