This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62802:顶部标记与数据表中给定的标记不同

Guru**** 2379100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319776/tps62802-top-marking-different-from-the-one-given-in-datasheet

器件型号:TPS62802

我的客户已  从 DigiKey 购买了这两款器件 TPS62802YKAR 和 TPS628610YCHR。

该器件的顶部标记稍有不同、下面显示了备注。

您能否解释一下为何存在这种差异?

美国 否

器件型号

制造商

说明

器件标识

1

TPS62802YKAR

德州仪器(TI)

IC REG 降压可调/固定1A 6DSBGA

 数据表中提到的实际正文标记 X。
但我们订购了 Digi 密钥、我们收到的器件标识为 m & Y

2

TPS628610YCHR

德州仪器(TI)

降压转换器 I2C 接口

数据表中提及的实际正文标记 U。
但我们订购了 Digi 密钥、我们收到的器件标识是 RSHJ、7073U。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    请分享图片吗?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    能否发送器件顶部标记图片和卷带标签图片?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun/Febin、

    请找到随附的顶部标记图像以供参考。

    TPS62802YKAR

    TPS62802YKAR   

    TPS628610YCHR

    TPS628610YCHR

    此致、

    普雷姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    对于  TPS62802YKAR、其应为 X 而不是 Y。

    对于 TPS628610YCHR、结束 U 不是吗?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    有多少卷带 显示了这个问题?

    您能发送标签的图片吗?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

     我们已从 Digi Key 采购器件,并附上了封装标签的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    - TPS62802YKAR 设备标识似乎是正确的。

    X -指示器件标识(固定)

    0 (已填充)-引脚1标记  

    Y -生产日期代码(可变)

    -我将重新检查 TPS628610YCHR。 请确认 结尾是 U 还是 R。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    感谢您的快速支持。

    此器件型号  TPS628610YCHR 器件 标识以 U 结尾、但 提到的部分器件  14 SU 与  073U 下面已附加器件标识。  

     请确认哪一个是正确的。  

    TPS628610YCHR                                                 TPS628610YCHR

    TPS628610YCHR 

    此致、

    普雷姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    14SU 和 073U 都正确。

    前3个字符会有所不同-生产日期代码+激光标记日

    U -表示器件标识(固定)

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    感谢您的快速响应。

    此致、

    普雷姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    谢谢。 我将继续、关闭该主题。 如果您同意、请点击"已解决"。

    此致、

    费宾