This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:芯片内部集成晶体模块

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320863/lm25149-q1-crystal-module-integrated-inside-the-chip

器件型号:LM25149-Q1

对于典型的直流/直流芯片、时钟生成是否在芯片内部集成了晶体模块?

从应用的角度来看、是否需要考虑或测试芯片本身内部晶体的增益裕度参数? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    该器件没有集成的晶体模块。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。 您的快速和准确答案总是让我感到高兴。 希望你度过美好的一天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 我在数据表中找到了这一点。 它不是红框中的集成晶体模块吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    不会、PLL 使用电子元件产生时钟信号、晶体使用石英及其压电效应来振荡并生成时钟信号。  希望这对您有所帮助。

    大卫。