This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864-Q1:使用两个 LP8864和一个 INA194来驱动我们的 LED PCB 并监控电流

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: INA194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319363/lp8864-q1-use-two-lp8864-and-one-ina194-to-driver-our-led-pcb-and-monitor-the-current

器件型号:LP8864-Q1
主题中讨论的其他器件:INA194

您好!

   我们有一个需要驱动的 LED PCB、细节显示为

LED 电流:220mA (最大值)
LED 总数:38件

我们的 LED 驱动器概念  

我的问题

  1. 有没有关于 LED 驱动器选择的建议?
  2. 是否可以合并两个 LP8864升压输出并连接到 INA194以监控总电流损耗、如图所示
  3. 还有其他建议吗?
  4. 如果我们可以移除 HS 开关(P-MOS 和 SHUT 电阻器)、对 LP8864的工作是否有任何影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mengyao

    让我先确认一下、为什么要将两个升压输出组合在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian:

    由于我们需要监控 LED 电流、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增添一些背景知识、我们希望基于成本考虑、使用更少的组件来监测 LED 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mengyao

    我们不建议这样做、将两个输出组合在一起。 最好分为两部分。

    对于高侧开关、移除 PMOS 将在输出对地短路时减少保护。 您可以根据要求进行决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian:

    将两个输出合并在一起会带来什么风险? 您能帮助我澄清一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mengyao:

    智干目前不在办公室。 当他回到办公室时、他会稍后回复您。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mengyao

    我们的器件具有适应余量控制、将输出组合在一起可能会遇到一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian:

    我理解了大家的观点、如果我们想要监测 LED 电流、就需要 用 INA194或其他 电流监测芯片单独监测每个芯片、对吧?

    顺便说一下、根据我的 LED 驱动器要求、每个 LED 有38个 LED 和220mA

    您还有其他更好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mengyao

    38LED 是奇怪的 LED 设置。 不知道这部分、除非您可以更改 LED 设置或接受添加电阻器而不是 LED。