This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:/ LMG3522 -帮助调试升压电路?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313397/lm5156-lmg3522---help-to-debug-boost-circuit

器件型号:LM5156

团队、
您能否查看原理图并帮助调试客户的电路?
我将离线共享原理图。
GaN FET 显然已经烧了多次。
目标是从60V 升压至175V。

提前感谢、
安伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。
    如果您对此论坛中的原理图不满意、可随时通过 e2e 聊天向我发送私人消息。
    我需要的其他规格包括:
    -全输入电压范围
    -输出电压
    -最大负载条件

    为了加快审查过程,您可以直接填写我们的快速启动计算器工具,并附上它。
    https://www.ti.com/product/LM5156#design-tools-simulation

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、
    我离线共享了原理图。
    我们现在如何才能继续前进?

    提前感谢、
    A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AnBer:

    您能否在进行开关时检查 GaN 漏极上的电压? 还请检查 GaN 的温度?  

    请查看从开关节点到输出端的二极管数据表、如果该节点的电容较大、则在 FET 导通时会有很大的电流流经 FET、因为该电容需要放电、可能 GaN 不喜欢这个反向电流。

    此致、
    布里吉特