This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:使用 LP5810的12V/24V LED 控制

Guru**** 2924980 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321019/lp5810-12v-24v-led-control-using-lp5810

器件型号:LP5810

您好!

我们要确认是否可以使用  LP5810CDSDR 来控制具有12V/24V 电源电压的 RGB LED 条?

请提供有关设计注意事项的任何应用文档。

 

谢谢

拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    抱歉、LP5810无法支持具有12V/24V 电源电压的 LED 条、因为输出的最大电压为6V。

    有关您的详细要求、请向我发送电子邮件(jared-zhou@ti.com)、我会使用我们的 IC 为您提供最佳方案。

    BR、Jared