This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:SW 脚部负压超规格问题查询

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321004/lmr54410-sw-foot-negative-pressure-overspecification-problem-inquiry

器件型号:LMR54410

在使用 TI LMR54410时、测试发现 SW 引脚负电压超过了标准问题
测试条件:输入 Vin = 24V、输出 Vout = 12V;启动时、SW 脚负电压设置为-4.8V;正常运行时、SW 脚负电压设置为-2.4V、高于-0.3V 的规格、波形请参见。
下面是原理图和 PCB、以供参考。
有没有相关的设计问题。请提供一些设计或改进建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    以下是我的评论:

    1:添加10-20ohm Rboot (R522)有助于降低压摆率、从而可降低软件应力

    2:实际的高负电压是由不正确的测试元件造成的

    • 选择带接地引线和全带宽测量的探头;
    • 选择作为最大点(20M)的示波器的记录长度。
    • 合适的测量时间刻度

    3:有关布局、请参阅以下内容  

    B、R

    科林