This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:电流限制阈值容差

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS1663, TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320390/lm5069-tolerance-of-current-limit-threshold

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS1663TPS4811-Q1

我从数据表中看到 VCL (电流限制的阈值电压)具有容差范围、 哪些因素会影响此容差?  

我使用8mE 的电流检测电阻。 该范围是最小值6.1A 至7.7A、典型值为6.9A。  

我想要更严格的容差、比如6.9A +/- 3A、它可以实现吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan:

    LM5069的电流限制变化为+/-12%、这包括过程、电压和温度因素。   

     LM5069可以实现6.9A +/- 3A。  

    如果您需要空间优化型解决方案、则可以查看 TPS1663、并根据应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvaf13/slvaf13.pdf 并行使用其中的两个 

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    我在下面的陈述中犯了一个错误。 我正在寻找6.9A +/- 0.3A。  

    Unknown 说:
    我想要更严格的容差让我们说6.9A +/- 3A、它可以实现吗?  [/报价]

    如果存在定义的工作电压范围和温度范围、是否有方法定义或重新计算 容差?

    谢谢。

    N·潘迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan:

    大多数精度影响是由工艺差异造成的。  LM5069无法满足6.9A +/- 0.3A 要求。

    请考虑 TPS4811-Q1。 它在检测电压 V (SNS_WRN)为30mV 时可提供+/-3%的 OCP 精度

    此致、

    勒凯什