This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:如何为 FB 电阻器选择合适的值?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320918/tps55340-how-to-choose-a-proper-value-for-fb-resistor

器件型号:TPS55340

您好!

在我们需要降低 TPS55340块的静态电流时、我们是否可以设置上部 FB 电阻345K 和下部那个36K?

当产品处于睡眠模式时、TPS55340的输入电压(9V)将始终开启。

作为升压功能组、在输入和输出之间连接了一个二极管[D1、见参考原理图]。 因此 FB 电阻器始终由8.5V 供电。

i_fb 的规格为1.6nA (最大20nA)。

因此、345K/36K 的组合存在风险?

谢谢

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    请查看此应用手册: 直流/直流转换器中电阻反馈分压器的设计注意事项

    一般而言、您需要记住、反馈分压器的电阻会影响稳定性。

    如果电阻值真的很高、您需要使用流入器件的电流的附加信息来计算它们。 该电流流经顶部电阻、但不流过底部电阻、因此需要使用基尔霍夫定律、而不是忽略流入 IC 的电流的简单公式。 但我预计对于上述电阻值和 FB 电流、这并不是必需的。

    此致、
    布里吉特