This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:查询输出负载放电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320432/tps552882-q1-query-on-output-load-discharge

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55288-Q1

您好!

我对 TPS55288-Q1的输出负载放电配置有疑问

数据表指出、当 OE 清零并设置 DICHG 位时、通过内部恒定电流进行输出快速放电将开启。 我已验证此场景是否正常工作。 我想检查在 OE 为高电平时设置 DISCH 位是否有效、因为我看到在降低输出功率曲线的同时设置此位不会改变斜降时间。

此致

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您与我们联系。 当 OE 为高电平时、放电功能不起作用。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mulin