This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:原理图审查

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318695/bq25672-schematics-review

器件型号:BQ25672

您好!

我正在使用 BQ25672设计定制电路板。

任何人都能回顾我的原理图并提供有价值的评论吗? 此外,我有一些 questoion :

  1. 我们的电源规格为12V、2.5A。 系统负载为10W、我们将使用额定值为6.7Ah 的2s、2P 电池。 考虑到电池充电电流为1A、输入2.5A 是否足以满足我们的应用要求?
  2. 当 VBUS 输入消失且电池电压起作用来提供 SYS 电源时、切换时间是多长?
  3. 3) BATFET 的电流额定值?

阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我在原理图中没有看到任何明显的问题。

    关于1、使用效率功率平衡: eff = BATREG*(ICHG+ISYS)/(VBUS * IBUS)->~0.93 = 8.4V*(ICHG+10W/8.4V)/(12V*2.5A)给出 ICHG=2.13A。  因此,假设恒定的10W 负载,电池的充电时间为6.7Ah/2.13A*1.3 (考虑到逐渐变小)~= 4.1小时。

    关于2、SYS 始终通过二极管连接到 BAT。  内部 FET 以微秒为单位接通。

    关于3:  

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速回复。 再处理一些查询。

    1)电池放电时、放电截止电压为6.4V。 可以将其设置为防止电池放电超过6.4V 的情况?

    2)将会是什么 VBAT_LOWV 对于我正在使用的2s2P 电池、我可以设置此参数吗?

    3) 3)当系统由输入源供电时、Q4的电流额定值是多少?

    4) 4)是否有方法可以关闭主机的 BATFET 以满足串行1要求?

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    关于1、VBAT_UVLO 固定在以下值。

    电池组保护器 IC 具有一个放电 FET、可设置为防止放电低于6.4V。  

    关于2、VBAT_LOWV 是充电器从预充电转换到快速充电的电压。  它在 I2C REG0x08[7:6]中被设置为 BATREG 的%。

    在3方面、转换器的最大输出电流为5A。

    关于第4条、第  内部 BATFET 具有始终存在的体二极管。  此外、只要在 VBUS 上施加输入电源、主机就没有位来关闭外部 shipFET。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。

    再次回到我的问题1,如果我在 BAT 和 SRDV 引脚之间使用一个外部 FET,我可以 通过读取 VBAT_ADC 寄存器来监控电池电压,当它达到我的低电平即6.4V 时,我可以使用 SDRV_CTRL_[1]启用关断模式。 这种方法是否可行?

    更新了我的原理图:

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    遗憾的是、不能。  SDRV 只能在运输模式或关断模式下关闭、仅在 VBUS 没有有效电压、即不存在 ADATPOR 时才能进入关断模式。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、我的问题是、如果适配器不存在、电池处于放电模式、并且当电池电压达到6.4V 时、我可以立即关闭 SHIPFET。

    我不想在有适配器的情况下这样做。

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    是的、这会起作用。 但我仍然建议使用电池组保护器 IC。

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我的电池组的保护电压达到5.6V、但我希望主机侧的电压为6.4V。

    阿米特