This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:数据表:VOUT 引脚和输出电压匹配

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320472/tps61391-datasheet-vout-pin-and-output-voltage-matching

器件型号:TPS61391

你(们)好!

数据表中提到了"流入 VOUT 引脚的静态电流"。 VOUT 引脚是什么意思? 从 IC 引脚分配来看、我没有看到任何 VOUT 引脚。

还有一点: "选择 RDOWN 大致为10 kΩ。 当使用标准值电阻器时、略微增大或减小 RDOWN 会导致输出电压更接近匹配值。" 什么是更接近输出电压匹配的情况?

感谢您提供的任何帮助。

此致、

João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! João

    对于 TPS61391、 "流入 VOUT 引脚的静态电流"是指流入 MONIN 引脚(引脚6)的电流。

    此输出电压更接近的匹配是什么?

    这意味着可以将 Rdown 调整为略高于或低于10kΩ、以使 Vout 接近所需值。 例如、如果 Rup = 487kΩ、且所需的 Vout 为50V、则将 Rdown 从10kΩ 增大到12kΩ。

    此致

    雷