This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:调查54V Hsw 应用的解决方案

Guru**** 2387870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319865/lm5066i-survey-a-solution-for-54v-hsw-application

器件型号:LM5066I

您好、TI 团队、


我们有用于54V/141A HSW 应用的用途。

我们计划使用4组 LM5066i+3 NMOS、但该解决方案因布局面积间距而无法实现。

请帮助您找到适用于此应用的推荐解决方案

Br、

海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     海伦、您好!

    感谢您的联系。 我不确定我是否完全理解您的提问。 但是、请填写设计计算器并与我分享以便进行可行性分析。  

    www.ti.com/.../SLVC577

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    我们的解决方案是使用4组 LM5066i+3 NMOS 来解决该设计。

    但是、对于较小的面积、有何选择? 我们面临着很难的布局空间。

    Br、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦、您好!

    解决方案面积取决于 MOSFET 和感应电阻器的数量、而不是控制器。 与 MOSFET 相比、控制器的尺寸非常小。 由于 MOSFET 是固定的、因此无法最大限度地减小解决方案尺寸。