This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:高精度 OCP

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320467/tps62130-high-accuray-ocp

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件:TPS543320

您好!

您可以 为以下应用推荐高精度 OCP 产品吗?

现在、我在 TI 网站上找到了大约~5A 的3A 产品 OCP 触发点。 是否有低于4A 或更低的可能触发条件?

输入电压= 12V

VOUT = 1.8V/3.3V/5V

输出电流= 3A

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫,你好!

    您希望峰值电感器电流为4A、没问题吧? 您的应用的最大输出电流是多少? 您可以了解一下 TPS543320吗?