This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:在空负载启动时出现意外的大电流

Guru**** 2516490 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318412/lmr33620-unexpected-big-current-when-starting-with-empty-load

器件型号:LMR33620

您好!

我的客户正在使用 LMR33620进行评估、其中使用了两个类似的原理图和 PCB。

对于输入33620-62850不带 EMI 滤波器的电源、在空负载启动时、电流将直接超出数字电源的电流限制(设置为1A)。

但是、对于带 EMI 滤波器的33620-87702、电流似乎正常、并在空载时成功启动。  

电路原理图如附件所示、LMR33620是否必须使用 EMI 滤波器? 在空载启动过程中导致出现意外大电流的原因可能是什么?

e2e.ti.com/.../33620_2D00_62850.pdfe2e.ti.com/.../33620_2D00_87702.pdf

Br、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    输入 EMI 滤波器不应对输入电流产生影响。  

    观察原理图可以看到、1uF 的 Cff 太大。 从数据表公式9 CFF=3.3V*22uF/(120*100k*0.55)=11pF 可以作为起点。 您能否删除 CFF 并查看问题是否仍然存在?

    此外、您能否在两个 VIN 引脚上制作对称输入电容器? 即每个 VIN 引脚10uF+220nF。 这与该问题无关、但可以从原理图的角度进行改进。

    是否可以切断 EMI 滤波器的连接并直接将电源提供给 pdf - 87702的 LMR33620的 VIN、看看是否可以观察到大的 Iin?

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjia:

    感谢回复、我会让客户尝试更改 CFF 并查看效果。

    只是奇怪、输入电容器是否有任何具体原因保持对称? 您能解释一下吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    如果输入电容器的布局对称、则输入电源环路产生的反向磁场将处于对称环路内、从而更大限度地减少对附近系统的发射。

    此致、

    鸿嘉