This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23625:短路保护不工作

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320744/tlvm23625-short-circuit-protection-not-working

器件型号:TLVM23625

 我刚开始使用 TLVM23625RDNR 测试 PCB、很快发现输出上的短路会导致稳压器暂时停止工作(VCC 至 GND ~0.Xohm)。
我在下面附上了我的原理图和布局的片段。 这是一个2层 PCB、下面是一个 GND 覆铜。
我想我尽可能遵循了布局指南。
使用的开关频率为1MHz。 4个采样中的2个已在调试期间销毁。 直接从 TI 样片中心订购样片。
我的实施中是否存在错误、或者是否可能部件有故障?
我观察到启动时的短路没有问题、但在5V 时对空载输出施加短路会杀死 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    很遗憾听到设计有问题。 让我来看看这个,我会在下周回到你.

    谢谢。

    理查德