This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:体二极管高侧整流器 FET

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61378-Q1, TPS61178, TPS61089, TPS61379-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320598/tps61288-body-diode-high-side-rectifier-fet

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件:TPS61089TPS61379-Q1、TPS61178、TPS61378-Q1

大家好、

在 TPS61089中、当 EN 为 低电平且存在 VIN 且高于 UVLO 时、升压状态为:

" 由于高侧整流器 FET 的体二极管、输入电压会流经体二极管、在关断模式下出现在 VOUT 引脚上。"

您能否判断它是否与 TPS61288L 和/或 TPS61178、TPS61379-Q1 、TPS61378-Q1相同?  

您是否可以推荐不具有此 efect 的升压转换器?

Vin = 5V、Vout=12V、Ioutmin = 0.5A

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它 与 TPS61288L 相同。

    对于 TPS61378-Q1和 TPS61379-Q1、它们是真正的负载断开连接;当 EN 为低电平时、输出侧将没有电压。

    对于 TPS61178、它使用外部 P-FET 来实现负载断开功能。

    TPS61378-Q1非常适合您的应用、因为使用 TPS61379时电流不足。

    此致、

    费格斯