This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73:将 NC 端子连接到3.3V OUT 端子是否工作?

Guru**** 2515245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318032/tps73-connecting-nc-terminal-to-3-3v-out-terminal-does-work

器件型号:TPS73

大家好、

将 TPS7333QDR 替换为 TPS77733DR 时、引脚7从感测端子更改为 NC 端子。 感应端子连接到 OUT 端子、它们在电路板上均为3.3V。

如果更换、引脚7变为 NC 端子、因此3.3V 将连接到 NC 端子。

是否可以将3.3V (=OUT 端子)连接到 NC 端子? 但我认为它应该没有问题、因为 NC 端子根本就没有内部连接。

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我目前正在审查您的问题。  您能告诉我客户是谁吗?

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    客户不希望在此披露他们的信息、因此我通过电子邮件进行了回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    很抱歉匆忙、但客户需要尽快得到答案、您能支持这一点吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hori、您好!

    很抱歉耽误了时间、Stephen 在本周上半年出差。

    我检查键合线图以确保正确、引脚7未连接到任何内部元件、因此连接到 VOUT 没有风险。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。 我会给客户解答。

    此致