This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753应用问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319866/tps23753a-tps23753-application-question

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:TPS23753

在 TPS23753A 的数据表中、Vc 介绍如下、其中提到 CVC 需要最小0.22uF、需要更大的总电容才能启动。  TPS23753的设计手册还提到总电容会影响启动时间并降低断续模式的频率。

安全功能的当前平均功耗约为3W、峰值功耗为10W。 设计 Cvc1使用22uF 铝电解电容器、CVC2使用1uF 陶瓷电容器。
我想问供应商、如果将 Cvc1替换为10uF 铝电解电容器、会有什么风险? 启动时间的主要影响是什么? 它对断续模式有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    感谢您的联系。 我会在本周结束前与您联系。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    VC 电容会影响直流/直流启动延迟和断续模式。

    对于直流/直流启动、启动时间取决于 VC 电流源和 TPS23753A 的 VC 电容。 为了满足该标准、PD 在80ms 的浪涌延迟时间内汲取的电流不应超过400mA。 直流/直流延迟将导致浪涌延迟超过6mA = 14.42ms。 但考虑到 AF 13W PD 在直流/直流转换器启动时通常不会有400mA 的电流需求(13W/37V = 351mA < 400mA)、10 uF 通常适合用于 AF 情况。  

    对于断续模式、Vc 电容越低、 断续频率越高。10uF 对我来说也是可行的。

    此致、

    帝昂