请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4040-N 您好!
输入电压为3.3V、并尝试为 MC Vref 生成3V 基准电压。
我们的3.3V 电压范围为3.135V 至3.465V、变化幅度为+-5%。
是否可以将 LM4040BIM3X-3.0/NOPB 器件用于我们的应用?
此致
维什努
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
输入电压为3.3V、并尝试为 MC Vref 生成3V 基准电压。
我们的3.3V 电压范围为3.135V 至3.465V、变化幅度为+-5%。
是否可以将 LM4040BIM3X-3.0/NOPB 器件用于我们的应用?
此致
维什努
您好 Vishnu:
LM40BIM3X-3.0/NOPB 将根据所需的负载电流在您的应用中工作。 LM4040BIM3X-3.0/NOPB 需要 Iq=67uA 的最小工作电流、且最大输出电流为15mA。 必须选择 RS、使(3.135V-3V)/Rs >= 67uA + IL 和 (3.465V-3V)/Rs =< 15mA。 这将提供31欧姆的最小电阻值、这意味着当 Vs = 3.135V 时 、使用31欧姆输入电阻器时可能的最大负载电流为4.28mA。 如果需要更小的负载电流、则可以在 IL = 0时使用高达2k 欧姆的更大电阻器。

此致!
沃尔特