This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N:查询并联稳压器的源极电压

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320561/lm4040-n-query-regarding-the-source-voltage-for-shunt-regulator

器件型号:LM4040-N

您好!

输入电压为3.3V、并尝试为 MC Vref 生成3V 基准电压。

我们的3.3V 电压范围为3.135V 至3.465V、变化幅度为+-5%。

是否可以将 LM4040BIM3X-3.0/NOPB 器件用于我们的应用?

此致

维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishnu:

     LM40BIM3X-3.0/NOPB 将根据所需的负载电流在您的应用中工作。  LM4040BIM3X-3.0/NOPB 需要 Iq=67uA 的最小工作电流、且最大输出电流为15mA。  必须选择 RS、使(3.135V-3V)/Rs >= 67uA + IL 和 (3.465V-3V)/Rs =< 15mA。 这将提供31欧姆的最小电阻值、这意味着当 Vs = 3.135V 时 、使用31欧姆输入电阻器时可能的最大负载电流为4.28mA。 如果需要更小的负载电流、则可以在 IL = 0时使用高达2k 欧姆的更大电阻器。  

    此致!

    沃尔特