This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1每250ms 更新一次。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319269/bq78350-r1-the-bq78350-r1-is-updated-every-250ms

器件型号:BQ78350-R1

您好,先生

客户有一个问题、如何证明 BQ78350-R1的数据每250ms 更新一次?

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loren:

    该电量监测计每250ms 读取一次读数、并计算4个读数的平均值、每秒更新一次特定寄存器。 这就是监测计的工作方式。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    你有你描述的文件吗?

    谢谢。

    Br, Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Loren、

    没有公开提供的特定文档、只有内部文档。

    此致、

    尼克·理查兹