This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A29:Webench 和数据表错误

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320695/tpsm8a29-webench-and-datasheet-error

器件型号:TPSM8A29

此复合材料上的 webench 仿真与关于 Rtrip 值的数据表不符。 根据数据表、该值应介于0和14.7kR 之间。  

我的仿真已使用以下参数完成:

仿真为 Rtrip 给出的值为16.2kR (>14.7kR)。  

使用数据表中的公式(还请注意、Fsw 的单位在 MHz 而不是 kHz 中出现了错误):  

计算结果与 Webench 相同。 仿真不考虑 Rtrip 的最大范围以及最小输出电流。  

关于最小输出电流的信息不多... 根据 Rtrip 公式、我推导出参数范围内的最小输出电流约为4.1A:

 

你能用我的参数检查我的计算,并给我反馈或更多关于这个主题的信息!  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime、  

    是的、您的计算正确、公式需要以 KHz 而非 MHz 为单位。  

    PMBus 接头数据表  、这里显示了  

    谢谢  

    Tahar