This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730EVM:此电路板的 Altium 文件。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730EVM, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319631/tps25730evm-altium-files-for-this-board

器件型号:TPS25730EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25730

Chris、

我需要为在2A 时使用+20V 电压、并且 USB-C PD 散热器看起来是正确的解决方案。

能否获得  TPS25730EVM 的 Altium 文件?

谢谢!

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您提供的信息。 请参阅随附的 zip 文件。

    请注意这些文件只能用作参考。

    e2e.ti.com/.../PCB_5F00_PSIL212.zip

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、  

    感谢您提供这些文件。  我仔细看了看、Altium 项目使用 TPS25730DR JK 使引脚36显示为 Fault_Out。  数据表的引脚36为"保留"引脚。  此外、数据表中的器件型号为  TPS25730DR EF R、这是可从网站订购的器件型号。   

    如何处理 TPS25730DR 上的引脚36? EF R 器件?

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    则应遵循数据表中的建议。

    感谢您指出、我们将更新 EVM。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    最后一个问题。   VIN_3V3、引脚38: 如果我没有连接任何东西到该引脚、我认为在连接 USB-C 连接器时、该器件假定"电池电量耗尽"。 如果处于"电池电量耗尽"模式、则器件会查看 ADCIN (1:4)引脚、并且仅基于引脚的 PD 电源协商是否正确?  我的想法是否正确?  未连接 VIN_3V3是否存在任何主要问题?

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    TPS25730可由 VBUS (无电电池)供电、也可由 VIN3V3 (非无电电池)由某些内部电源供电。 接收电源后 来自任一选项 时,此部件查看 ADCIN 引脚并仅根据引脚进行 PD 电源协商。 对于任何符合标准的 USB-C 协议、初始的"通信"发生在电阻分压器和 CC 线路上的电压检测。 隐式5V 合约通过该分压器和感测机制进行"协商"。 一旦发生初始协商、电源将在 VBUS 上向 TPS25730提供5V 电压。 然后、我们将在电池电量耗尽模式下启动并查看 ADCIN 引脚、然后我们将继续进行 PD 协商以协商任何更高的电压/功率合约。

     未连接 VIN_3V3是否存在任何主要问题?

    没问题、只是需要意识到、如果没有任何东西连接到 Type-C 连接器、该器件将不会打开。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    上述内容"隐式5V 合约是通过该分压器和检测机制进行"协商"的。   

     我需要在外部提供该电阻分压器、还是电阻器包含在该"协商"过程中?

     我计划使用电容和 TPD4E02B04DQAR TVS 将 CC 线直接连接到 USB-C 连接器。   

     这是"正常"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

    上述内容"隐式5V 合约是通过该分压器和检测机制进行"协商"的。   

     我需要在外部提供该电阻分压器、还是电阻器包含在该"协商"过程中?

    [/报价]

    TPS25730处理 CC 线路上的分频器。 您无需提供分频器。

     我计划使用电容和 TPD4E02B04DQAR TVS 将 CC 线直接连接到 USB-C 连接器。   

     这是"正常"吗?

    [/报价]

    是的、没关系。

    谢谢。此致、

    克里斯

    [/quote]