This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:部件故障

Guru**** 2815075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319569/tps22950-part-failure

器件型号:TPS22950

我有一个与 TPS22950相关的问题。 我正在测试一种并行使用两个负载开关的设计(随附基本方框图)。 该电路背后的原因是 USB 端口可同时用作拉电流和灌电流。 将该器件用作灌电流时、应施加500mA 电流限制并将其用作拉电流100mA。 通过两个互补负载开关、1个用于拉电流、1个用于灌电流、此时只有1个导通、可实现此功能。 但在现实中、我们看到未启用的 LS 会 断开(Vin 和 Vout 之间短路)。 当器件尚未通电时连接 USB 电缆、此时5V0仍为低电平。 该器件提供了保护功能、可防止在插入电缆时出现电压尖峰(已通过验证)。 下面所示的设置是否存在根本问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Timber,

    欢迎使用 e2e!

    当每个器件上有反向电压时、您是否使用 ON 引脚禁用每个 TPS22950?

    谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当将器件用作接收端5V0时、仍然为低电平、这用于为整个电路供电(除了某些逻辑会 在大约100ms 后在正向模式启用 ls)。 因此最初两个使能端都开启、但 Vin 也仍为0v。 输入端是否需要一些电压才能实现反向电流保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Timber,

    TPS22950器件通过两种方式启用反向电流阻断:禁用器件时和 VOUT 比 VIN 高44mV 时。 但是、如果大量瞬时电流流经功率 FET 的体二极管、或不触发反向电流阻断的较低电流持续流过体二极管、则器件可能损坏。

    我建议在应阻断反向电流时禁用每个相应的 TPS22950、我怀疑您不会再看到任何其他 TPS22950故障。

    谢谢。

    帕特里克