正在使用 BQ25616进行产品认证。
在查看 NRTL (MET)的文档时、我们收到了关于是否存在 BQ25616的 UL/CSA 62368-1批准信息的查询。
BQ25616是否是 UL/CSA 62368-1认证的项目?
即使标准不同、我们也希望获得美国和加拿大的安全批准。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是、BQ25616通过了62368-1认证。
e2e.ti.com/.../3441.BQ25606_5F00_BQ25616_5F00_BQ25616J-CB-Test-Certificate.pdf
此致、
迈克·伊曼纽尔
您好!
我们没有通过 UL 认证 IEC 62368-1。 请查看以下链接: https://premioinc.com/blogs/blog/what-is-iec-62368-1-the-importance-of-safety-standards-for-industrial-computers
根据该页面、"需要注意的是、UL-62368-1是指用于评估 IEC 62368-1合规性的 UL 认证过程、没有单独的标准、但与当前版本的 IEC 标准一致。"
换句话说、UL 只是能够认证 IEC 62368-1的机构之一。
此致、
迈克·伊曼纽尔