This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606 PG 始终开启

Guru**** 2506615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308205/bq25606-bq25606-pg-always-on

器件型号:BQ25606

您好

我有疑问需要您的帮助。  

电池未连接、VBUS 电源为5V。 在这三个电路板之一、PG 引脚始终开启。

换了新的芯片之后、这个现象仍然是一样的。

PG 脚部的内部工作原理是什么?  在什么情况下会发生 PD 脚部异常?

正在等待您的回复。

谢谢  

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    您能否提供原理图? PG 引脚始终在板上与其他两个板之间有何差异? STAT 引脚的功能是什么?

    在没有电池的情况下施加输入时、电路板上的 PG LED 亮起(PG 低电平)。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

    感谢您的答复。

    附上了原理图  

    插入电源后、PG 引脚上的灯比状态灯更暗。 与电源相连时、PG 引脚的某些电路板被拉低。

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    如数据表"开漏低电平有效电源正常指示器 通过一个10-kΩ 电阻器连接到上拉电源轨。 如果输入电压介于 UVLO 和 ACOV 之间、高于睡眠模式阈值、且输入电流限制高于30 mA、则为低电平表示输入正常。'  

    如果施加良好的输入、PG 开漏 FET 将开启、以使 PG 变为低电平、并开启 PG LED。 这是正常行为。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔