This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478Q-Q1:LM3478-Q1

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320452/lm3478q-q1-lm3478-q1

器件型号:LM3478Q-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3478

大家好。 我们的客户有一个问题:

lm3478芯片能否同时控制电压回路与电流回路? 例如、 
在该图中、在正常运行期间、如果输入电压和输出电压保持不变、
负载变化电流采样电压值是否会限制占空比?

FB 引脚电压为0、电流采样电压未达到0.325v。 IC 是否会在电流环路中继续工作?

反馈绕组短路且 FB 引脚电压为0V、但3478仍工作(有驱动器输出)。 
问题是 fb 电压为0、为什么它继续工作?
通道1是反馈绕组电压、通道2是 fb 电压、通道3是驱动器、通道4是电流采样电压。

通道1是反馈绕组电压、通道2是 Fb 引脚电压。 上图是反馈绕组短路的波形、 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM3478是一款峰值电流模式控制器、这意味着它需要来自输出电压的 FB 和来自电流检测的 ISEN 都正常工作。

    如果 FB 被拉至低电平、器件会认为输出电压过低、并将尝试增加输出电压、直到  通过 ISEN 引脚触发过流保护。
    触发此保护不会关闭该器件、但会让其在故障状态下运行、其中驱动器信号每个周期都会关闭。
    这会导致您在波形测量中观察到的行为。

    此致、
    尼克拉斯