This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050帮助检查原理图

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317199/bq4050-bq4050-help-check-schematic

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ25672

您好

请帮助检查   BQ25672+BQ4050的原理图

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1--PAGE06.pdf

如果将 BQ4050的 TS1/2/3/4通过10K 接地连接、泄漏电流是否会增加? 因为有一个内置的18K 上拉电阻器。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    如果引脚未激活、则通过10K 电阻器将 TS1/2/3/4接地不应增加漏电流。 如果引脚有效、电流将略微增加、但是泄漏电流不应增加。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony Baldino

    感谢您的答复。

    原理图有什么问题吗?

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    关于 NC1/NC2/NC3引脚、我认为这些引脚需要连接到 VSS。 它们当前未连接:

    我还认为、应将网带元件添加到1N 电芯连接上:

    下图来自 EVM 设计:

    当前客户原理图:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺