This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:与 TPS25750的比较

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320256/tps25751-comparison-to-tps25750

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS25750、、、 BQ25792

您好!

似乎 TPS25751最近刚刚发布、TPS25750尚在市场上。 我最近在帖子中看到了一些与 TPS25750上存在的错误相关的内容、这就是发布 TPS25751的原因。  

我有一个基于明天将会推出的 TPS25750的原型设计。 我可以总结一下两者之间的区别吗? 这两个器件是否引脚对引脚兼容?  

谢谢

杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:  

    TPS25751是 TPS25750的新一代 PD 控制器。 它与 TPS25750引脚对引脚兼容、支持相同的 BQ 器件以及液体检测、PPS 充电等新功能、并支持 PD3.1规格。 与 TPS25750相比、应用程序自定义工具将包含更多的寄存器配置、以便用户可以更灵活地控制 PD 配置。  

    截至目前、TPS25751 (与 TPS25751EVM 一起)可供使用、但请注意、该器件仍处于预发布阶段、并且在工程验证阶段可能会发生变化、直到发布用于生产。  

    您可以在 TPS25751主页上的数据表和主机接口文档链接如下: https://www.ti.com/product/TPS25751 

    可通过以下链接找到 EVM 信息: https://www.ti.com/tool/TPS25751EVM 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的总结。 在阅读此处的该线程时、似乎还有另一个令人关注的差异: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282505/tps25750-negotiation-issue-between-tps25750-and-bq25792?keyMatch=BQ25792#pifragment-323297=1

    TPS25750在与 BQ25792配合使用时、可能不会与5V、1.5A 电源等某些电源完全兼容。 在阅读这篇文章时、TPS25750 + BQ25792似乎也可以从某些来源进行过度抽取。  

    您对这个错误有什么总结吗? 您是否对 TPS25750 + BQ25792与哪些来源不兼容进行了总结?

    此外、TPS25750似乎没有获得固件更新来解决该问题。 情况仍然如此吗?

    谢谢

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:  

    在连接的远端器件是仅可提供5V/1.5A 的 Type-C 电源的情况下、TPS25750将 BQ25792的 INDPM 配置为3A、而不考虑拉电流能力。 我们已针对 TPS25751解决和修复了此错误。 TPS25750不会接收任何固件更新来解决此问题。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 谢谢 Raymond。