This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:建议一个可与此接收器搭配使用且处于活动状态的无线发送器。

Guru**** 2507625 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013A, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318345/bq51013b-suggest-an-active-wireless-transmitter-that-will-work-with-this-receiver

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件:BQ500212、BQ51013、 BQ51013A、

该无线电源接收器未列为 NRND。   您销售的哪些目前正在生产的无线电源发送器可与之互操作?  无线接收器的数据表将 bq500212称为相应的无线发送器、但此数据报告为不推荐在新型设计中采用。   您实际上无法在没有另一部分的情况下使用另一部分。   虽然 bq500212是 NRND、但芯片专家认为它的 EOL 10年;由于 TI 尝试不淘汰器件、这对于尝试在我们的设计中使用此器件意味着什么?   我们在接收器上成功使用的 NXP 发送器即将停止工作、我们需要一个适用于该接收器的更换件。  到目前为止、未找到任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James

    BQ51013列为 NRND、 请参阅产品页。

    但 BQ51013A 处于活动状态、 请参阅产品页。

    我会推荐 BQ51013B 作为首选、这是我们最新的设计、 请参阅产品页面。

    所有 TI 发送器均为 NRND、但任何经 Qi 认证的发送器均与 BQ51013B 搭配使用。

    RX 是否需要 Qi 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bill。  我们目前正在使用 BQ51013BRHLR。   让我来问一下这个问题。   您是否已成功将任何竞争对手的发送器(处于活动状态)与您的接收器 BQ51013进行了测试、如果是、您能否让我知道您使用的是哪种发送器?  我正在测试一个 ST 器件、该器件使用的发送器线圈与我们使用的线圈基本相同、它是相同的振荡电路。  它也是符合 Qi 标准的部件。   但是、我们在使其始终如一地工作方面存在问题。   接收器在不到一分钟的时间内产生5V 电压、然后下降。  几乎就像发送器期望接收来自接收器的反馈、没有获得反馈、然后完全放弃。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James

    BQ51013B 已使用大量采用不同设计且通过 Qi 认证的发送器进行了测试、自2013年起便已投入市场。   

    对于您正在使用的 ST 发送器、您能告诉我什么?

    接收器在不到一分钟的时间内产生5V 电压,然后关闭。  几乎就像发送器期望接收来自接收器的反馈、没有获得反馈、然后完全放弃。  [/报价]

    Bill J --在设备开始电力传输后,TX 正在寻找要发送的 RX:

    1.) 控制错误数据包-设置工作点、指示来自目标 RECT 电压的错误。 每0.25秒发送一次必须每1.5秒获得一个正确的数据包

    2.) "Received Power Packets (接收的功率数据包)"--报告 RX 接收的功率。  将包括负载功率、效率、金属损耗和其他损耗。  每5秒发送的数据包必须大约每20秒获得一个正常的数据包。

    如果未接收到正常的数据包、TX 将关闭并重新启动。  来自 RX 负载的噪声通常会导致通信问题。   

    如果 TX 尝试在"放弃"后重新启动、则表示存在通信问题。

    RECT 在停止时是什么样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STEVAL-WBC86TX 是我正在使用的无线发送器套件。   接收器在第一分钟变为5V、然后下降至 mV。   它不会尝试自行重新启动。   您必须向它写入一个使能位才能让它尝试重启。

    您说过您使用了大量经 Qi 认证的发射器进行了测试; 您能否告诉我您测试成功的发射器以及当前处于活动状态的发射器、以便在我无法使 ST 正常工作时为我提供不同的选项。   

    我提出的一种可能是引发 FOD 标志、因为发送器尚未针对特定接收器进行调谐、这可能是发送器在短时间后关闭的原因。  我需要在发送器侧禁用它、然后查看这是否解决了问题。   稍后测试。

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在发送器侧禁用 EPT FOD、并且接收器仍无法保持电荷。  此外、器件应该能够使用 Ping 方法启动–在这种方法中检测到接收器线圈、我可以将其临时设置为5V 的唯一方法是写入 TX EN 寄存器。   这意味着 Rx 和 Tx 之间没有通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚收到了 Richtek RT3181A、该器件似乎目前工作正常、没有任何问题。  无固件配置、可在负载下自动供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要尝试以下操作:

    FOD

    1.) 如果流出 BQ51013B 的电流低于100mA、请尝试增大 Ros (从 RECT 到 FOD)

    2.) 如果输出电流较高、请尝试增加 Rfod (FOD 至 GND)(典型值);值为200欧姆、可增加至约235欧姆

    通信  

    1.) Comm 1 / 2通常为22nF、但可以增加

    2.) Comm 电容为串联电容值的10%至20%、但可以更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。   我只会使用 Richtek 解决方案、因为它不需要固件调整、似乎可以与 BQ51013B 正常配合使用