主题中讨论的其他器件: TPS65219
您好!
我们正在考虑 在未来的产品设计中使用 TPS6521905。 我们会使用其中至少3个、其中2个具有相同的电压输出、但第三个则不具有。
目前尚不清楚如何在所有器件同时打开时更改 I2C 地址。
最好的做法是什么?
我想到的一个问题是、 在 VSYS 引脚和5V 电压轨之间为每个器件都使用一个接头。 默认情况下应禁用该功能、在初始编程时、我们需要对每个产品进行3次编程以更改 I2C 地址
- 添加芯片1的标头、重新编程、移除标头
- 为芯片2添加接头、重新编程、移除接头、
- 为芯片3添加标头、重新编程、
- 重新添加剩余的2个接头并运行装置
这涉及到手动步骤等。 是否可以通过某种方式从工厂接收具有不同 I2C 地址的此器件? 对于较高数量的器件(10000)、这不是很有效。 是否可能具有与出厂不同的 I2C 地址?
谢谢、
安特