请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 大家好、
我的客户正在查看我们的 BQ27421。
您能否帮助检查是否需要将 BIN 引脚与10k 热敏电阻连接?
此10k 热敏电阻的用途是什么?
它们是否可以使用100k 的热敏电阻?
或者它们是否可以使用10k 普通电阻器并连接到 GND?
谢谢。
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在查看我们的 BQ27421。
您能否帮助检查是否需要将 BIN 引脚与10k 热敏电阻连接?
此10k 热敏电阻的用途是什么?
它们是否可以使用100k 的热敏电阻?
或者它们是否可以使用10k 普通电阻器并连接到 GND?
谢谢。
布赖恩
您好、Brian、
根据该引脚的功能在下面可以看到、没有必要将10k 热敏电阻直接连接到 BIN 引脚、但不应直接将该引脚短接:
如果使用可拆卸电池组、则可以使用电池组侧的下拉电阻器将 BIN 引脚连接到 VSS、该电阻器通常是10k 热敏电阻。 具体如下所示:
如果电池嵌入或未使用此引脚、则可以在 BIN 和 VSS 之间连接一个10k 下拉电阻器。
此致、
安东尼·巴尔迪诺