This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:将 BIN 引脚连接到10k 热敏电阻

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319887/bq27421-g1-connect-the-bin-pin-with-10k-thermistor

器件型号:BQ27421-G1

大家好、

我的客户正在查看我们的 BQ27421。

您能否帮助检查是否需要将 BIN 引脚与10k 热敏电阻连接?

此10k 热敏电阻的用途是什么?

它们是否可以使用100k 的热敏电阻?

或者它们是否可以使用10k 普通电阻器并连接到 GND?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    根据该引脚的功能在下面可以看到、没有必要将10k 热敏电阻直接连接到 BIN 引脚、但不应直接将该引脚短接:

    如果使用可拆卸电池组、则可以使用电池组侧的下拉电阻器将 BIN 引脚连接到 VSS、该电阻器通常是10k 热敏电阻。 具体如下所示:

    如果电池嵌入或未使用此引脚、则可以在 BIN 和 VSS 之间连接一个10k 下拉电阻器。  

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    如果电池嵌入或未使用此引脚,则可以在 BIN 和 VSS 之间连接10k 下拉电阻器。  [/报价]

    客户的电池是内置的、无法拆除。 他们还需要使用该引脚。  

    它们是否需要通过电阻器上拉至 VDD?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    BIN 引脚使用逻辑低电平信号记录电池插入情况。 我认为、如果客户的电池是内置的、他们需要在 BIN 到 VSS 之间使用10k 的下拉电阻器。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺