This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62080:EC 表的最小值/最大值

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317554/tps62080-min-max-value-of-ec-table

器件型号:TPS62080

大家好、

我的客户要求提供以下 EC 规格的综合最小值/最大值、您能帮助提供它吗?

谢谢。

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我将检查我们的数据库,并在明天回复您。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我在内部进行了查看、很遗憾、我们没有表征该器件的最小值/最大值、我们无法扩展数据表。

    您能告诉我们、您需要为什么、以及我们是否能以不同方式帮助您解决当前的应用问题?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    您还有其他问题吗? 如果没有、我将继续、关闭该主题。

    此致、

    费宾