This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:二极管烧毁

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320541/lm3481-diode-burnout

器件型号:LM3481

团队成员

我已经将 LM3481用于 SEPIC 转换器一段时间了、而且电路板方面有问题(请参阅上一主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257300/lm3481-mosfet-heating/4846543#4846543)

现在、当我测试一些新电路板时、我遇到了新问题。
该电路板 具有以下配置:
输入电压:7s 锂离子电池(20V 至30V)
输出电压:24V/1A。

我正在0.5A 的负载下测试电路板、当时我开始解决问题。 在测试期间、电路板运行正常约2分钟、之后输出电压降至0V、并继续尝试重启。 在此重新启动期间、尝试电路板一直无法进行输出调节、一段时间后、二极管短路、I 最终使用了一个电路板、VOUT 和 GND 死区短路。 更换二极管并进行了相同的测试、最后再次使二极管短路。 这种情况不断发生、并且在多个板上观察到了这种行为。 有人能帮我弄清楚为什么会发生这种情况吗? 我可以在私聊中共享我的 PCB 文件和原理图以供审阅。  

(请注意:在0.5A 的负载下、电感器升温约为77度。 大约46°C。 c 高于环境温度。)))

Im 附加一个用于测试值的文本文件:
e2e.ti.com/.../LM3481-Test-report_5F00_24V_5F00_0.5A.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    请检查二极管在前2分钟内是否变热(也许您只检查第一分钟以使电路板保持活动状态)。 如果是这种情况、可能是二极管中的功率耗散足够高、从而导致热失控。

    如果二极管变热、正向电压会增加、这意味着它会变得更热、等等。 因此、可能有必要将二极管更改为与电路板的热连接更好或正向电压更小的二极管、以避免出现这种失控行为。  

    以下应用手册可帮助为非同步升压转换器选择合适的二极管: 异步升压转换器中的肖特基二极管选择

    此致、
    布里吉特