This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1EVM-2100:输出电压纹波

Guru**** 2393475 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318897/lm25149-q1evm-2100-output-voltage-ripple

器件型号:LM25149-Q1EVM-2100
主题中讨论的其他器件:LM25149-Q1

在 LM25149-Q1 EVM 电路板上测量输出电压纹波时、我发现纹波如下所示、不是用户指南图6.3中的标准三角波。 操作完全遵循用户指南、示波器使用交流耦合20M 带宽、探针使用输出电容 C28/29/30/31上的接地环。 输入12V、输出5V 4A。 产生这个方波的原因是什么? 谢谢~  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是:为什么效率低于用户指南中的数字? (您可以在图中看到蓝点。 这是我的测试结果。)

    能否帮助您解释原因并提供相关材料? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明康市

    1210电容器 具有 ESR 和 ESL、使用低电感 GND 环对 C32进行输出电压探头、以实现低电感。

    是否还插入了任何其他示波器探头? 是否可以移除所有其他探头以及连接到主示波器的 GND? 只需使用探针 GND 环即可。

    对于效率、您可以根据 DCR 和 RDSON 等组件的变化以及电路板的发热情况预计效率会发生变化。 效率是在板加热的时间非常短的情况下实现的。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!  

    是的、我只使用探头 GND 环、除了相同的结果外没有其他内容。 您能否解释一下影响纹波的其他因素?

    为提高效率、我没有更改 EVM 板上的任何元件。 DCR 和 RDSON 现在不会影响效率、对吧? 唯一的解释是温度。 我对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明康市

    方波通常是由于电容器的 ESL 或耦合到探头中的 SW 节点噪声所致。

    C32应该具有低 ESL、因此如果您进行探测、我不知道。

    峰间 电压仅为10mV、这是非常低的值、与用户指南的峰峰值纹波类似。

    DCR 和 RDSON 可能因样品而异、因此这仍然可能是由组件变化和温度造成的。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复! 我真的很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando、 您的意思是"SW 节点噪声耦合到探头"? 您能解释一下吗?

    C31和 C32 并联、因此 尽管它们的 ESL 不同、但它们应具有相同的 Vout 纹波。 对吧? 如果是、为什么 C32更适合测试?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    您正在测量的接地信号是探头上的噪声拾取。  C32更适合测试 Vout 纹波、因为它的 ESL 比较大的陶瓷电容器更低、  

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我真的不明白。 不同的 ESL 会导致不同的纹波? 但它们是并联的、因此它们应具有非常相似的纹波(噪声除外)、对吧?

    您能解释一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    nF 电容器和 uF 电容器之间的 ESL 存在细微差异、此外、电容器距离开关节点最远。  如果您将探头放在靠近电感器的位置、则会看到探头上会拾取噪声。  在距离 vSwitch 最远的最小 COUT 值范围内测量可实现最干净测量的最佳电容器。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速、良好的回复、 您能否解释有关 "SW 节点噪声耦合到探头"的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    请参阅以下链接、以阅读有关开关稳压器输出上的输出噪声的文章。

    降低开关稳压器输出的噪声(TI.com)

    希望这对您有所帮助。

    大卫。