This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:DRV2603问题

Guru**** 2507665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318038/lm5158-questions-of-drv2603

器件型号:LM5158

尊敬的团队:

请立即帮助确认 LMf5158 UVLO RUVLOT 和 RUVLOB 值。

我们的客户希望打开47DC 和关闭36VDC。 非常感谢。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    为了设置 UVLO 触发电平、客户可使用我们的快速启动计算工具为分压器选择合适的值。
    https://www.ti.com/tool/download/SNVR511

    如果他们对该工具有任何问题、敬请告知。
    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我下载计算器并填写我的要求。

    请帮助确认机柜 UVLO 数据可用。 非常感谢。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    开启和关闭的两个不同设置点由内部迟滞生成。 如果设定点之间的差异较大、电阻值也需要更高才能实现这一点。

    尽管根据计算器可以进行这些设置、但设计可能面临干扰问题的风险。
    例如、当在 UVLO 引脚上有一个1.8M Ω 的电阻时、信号就更容易受到耦合到信号中的外部噪声的影响。
    如果两个阈值之间的差值更小、它们就会降低该风险。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的大力支持。

    实际上、我无法理解这一点。

    请帮助确认机柜 UVLO 数据可用。 请找到附件。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../LM5157_2D00_58_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_0_5F00_0-UVLO-1130129.xlsx

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您发送填充的计算器。

    让我用另一种方式来解释 UVLO。
    对于理想系统、UVLO 反馈分压器工作正常、该器件将在47V 时导通、在36V 时关断。
    在物理应用中、会存在噪声和干扰、感应信号的电阻越大、就越容易受到噪声的影响。

    这方面的一个很好的例子是建立一个反馈分压器系统,两个电阻>10M 欧姆,并与您的智能手机悬停在电路上。
    手机发出的噪声会干扰感应信号并可能导致振荡。
    反馈分压器的两个电阻器均仅为10kOhm、信号在外部噪声中仍然保持稳定。

    器件调节不需要 UVLO 信号、因此噪声不应损坏电路。 仅当噪声非常大时、导致低于 UVLO 阈值的振荡才会面临风险、因为它会暂时禁用器件。

    此致、
    尼克拉斯