This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941-Q1:特殊用途

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318602/tlc5941-q1-special-usage

器件型号:TLC5941-Q1

您好!

我想问您一个有关 TLC5941-Q1的问题。
我想连接一个电阻器并将其用作微控制器的输入信号、而不是将 LED 连接到 TLC5941QPWPRQ1的恒定电流输出引脚(OUT0至15)。
(问题1)
数据表第6页的图1显示了一个图、其中显示了 R (IREF)的电阻值与 IO (LC)的输出电流之间的关系。
R (IREF)的电阻值是否应设置为10kΩ 或更低?
Ω、如果我想将输出电流设定为1mA、我应该使用多少个0 Ω 电阻器?
(问题2)
将输出电流设置为10mA 时、通过简单计算、电阻 R 将为330Ω。
如果由于器件变化、输出电流实际上只流过9mA、是否存在问题?
(问题3)
如果您有任何不可用于 LED 驱动器 TLC5941QPWPRQ1的产品、请告诉我们。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji

    我们的专家不在办公室、她将在周四回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    1.我了解您的应用。 似乎您希望为信号输入使用多通道电流阱、它与汽车应用无关。 如果是这样,我建议您使用非汽车部件 TLC5941PWPR

    2. 您可以使用 R (Iref)来设置 Iolc (Imax)。

    3.  

    这是不同情况下的错误。 最多有6%保证。

    Br, Gracie