This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:优先级多路复用器和浪涌电流

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318462/lm7480-q1-priority-mux-and-inrush-current

器件型号:LM7480-Q1

我正在查看"使用理想二极管控制器且具有强大反向电池保护功能的六种系统架构"文档中的图15中的 Q5。

添加 Q5以缩短次级电源 HGATE FET Q4的导通时间。

在系统仅通过次级电源进行供电的情况下、这难道不会破坏浪涌电流保护吗?

是否旨在加速 Q4的导通以减少对大输出电容的需求、否则需要该电容以防止转换期间的电压骤降?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    是的、您的理解是正确的。 在电路中添加 Q5将加快  HGATE FET Q4导通、并禁用次级电源轨的浪涌电流限制。

    我们解决了在启动期间限制浪涌电流的电路、同时在从初级侧转换到次级侧时快速导通次级 HGATE。 让我来看看我们是否能与您分享这个电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。

    如果情况很重要、这种情况下有一个主电源(11-14VDC)和一个次级电源(调节为12VDC)。 两个电源都有一个电池,但我们不想从主电池消耗很长时间-几秒钟就可以了。 但我们也不能有任何较大的反向电流流入任一电源。 有一个控制信号可用于在主电源和次级电源之间进行选择。 即使电池供电时、初级电压也可能高于辅助系统的电压。 简单二极管 OR 的压降在次级电源上是不可接受的、但可以用于初级电源。 那么、二者上也许都有一个理想二极管、但可以通过查看输出节点上的控制信号和电压来控制初级侧的理想二极管吗?

    我主要担心的是切换时间。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为具有快速导通功能的浪涌电流限制使用一对比较器和一些状态逻辑来注意 VOUT 的上升沿与下降之间的关系、并仅在 VOUT 高于某个限值时启用快速导通、而在 VOUT 低于较低电平时启用快速导通。 因此、当 VOUT 为低电平(输出放电)时、浪涌有效、当 VOUT 大部分充电时、浪涌被禁用。 大致正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    让我来回顾一下您的评论、明天再和您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    是的、您必须根据 Vout 是否存在/缺失来启用/禁用快速切换电路。 如果缺少 Vout、这意味着您正在启动并且需要基于浪涌电流限制的启动、因此请禁用快速切换电路。