This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:RCT 在室温下的温度特性和精度

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316865/tlv840-temperature-characteristics-and-accuracy-at-room-temperature-for-rct

器件型号:TLV840

请告诉我复位 IC (TLV840ADL14BVR)的相关信息。
-室温下 RCT 电阻值的变化(Ta=RCT) 25℃
- RCT 的温度特征(覆盖范围0 -85℃ )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenta-San:

    我将不得不与设计检查 RCT 容差、我将在24小时内向您更新。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JSSE-SAN

    RCT 容差的结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenta-San:

    抱歉延时、 RCTmin = 410k Ω RCTmax = 590k Ω RCTtyp = 500K Ω、这些值会在温度和容差范围内变化。

    请注意、这些值在测试中未表征、而仅表征设计值。

    杰西   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JSSE-SAN

    感谢您的回答。

    在温度和容差范围内、这意味着什么?
    410~590k Ω 是否意味着包含0~85℃ 范围内的容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是规格范围内所有条件下的绝对值。

    杰西   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 杰西-圣

    我说得对。 感谢您的答复。